This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:DVDD 功耗

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038, ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569155/ads7138-q1-dvdd-power-consumption

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7038ADS7138

工具/软件:

您好、专家:

好奇、如果任何特殊的内部电路由此器件上的 DVDD 引脚供电、或者仅由 IO 供电、因为在另一个 E2E 上、我看到此引脚上的功耗相对可以忽略不计。

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、  

    正确。 所有功能电路均由 AVDD 供电。 DVDD 仅设置 IO 电压、实质上用作电平转换器。  

    我们为 ADS7038 指定了典型的 I_DVDD、您可以对其进行比较。 I2C 和 SPI 之间的区别在于、I2C 线路是开漏线路和上拉线路。  

    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    在哪里可以找到典型的 I_DVDD?

    此致、

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    我在这里指的是 ADS7038(ADS7138 的 SPI 版本)。 I_DVDD 位于第 6.5 节的最底部。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7038.pdf

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    明白了、谢谢!  

    对于另一个项目、客户 使用 2 个 ADS7138 来测量 MLB 上的一些热敏电阻。 这些热敏电阻在 ADC 中显示为 100k 阻抗、但他们担心由于高阻抗而引入 ADC 误差。 它们可以手动控制 ADC 保持时间来补偿高阻抗吗?

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    后续视频。 有什么想法吗?

    此致、

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、  

    很抱歉耽误您的时间、我正在尝试处理我的备货。

    压降是由器件上的输入漏电流引起、我们说在整个温度范围内漏电流为 1uA。 考虑到无论输入阻抗如何、输入漏电流都保持一致、除了使用电压缓冲器降低输入阻抗之外、没有办法解决这一问题。

    因此、我们建议使用电阻较低的温度传感器进行考虑。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    不用担心、感谢这里的反馈。  

    它们的 通道数量似乎太多、无法添加缓冲器。 除了输入漏电流、他们还担心通过如此高的阻抗为采样电容器充电。 您能帮助我了解如何计算器件的采样时间、以确保它们能够快速为采样电容器充电、从而获得准确的读数吗? 下面的链接 可提供更多上下文信息: https://www.analogue.com/en/resources/technical-articles/how-to-improve-adc-measurement-accuracy-with-highinput-source-impedance.html 

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna

    为确保适当稳定、采集时间必须高于 ln (2^(n+1)) RC 时间常数、其中 n 是分辨率(以位为单位)。 时间少于此值将导致稳定误差。 由于这是一款 12 位器件、因此采集时间必须大于~9 个 RC 时间常数。 RC 来自 ADC 输入端的戴维南等效输入电阻和电容、包括内部电阻和电容。  

    对于温度检测、它通常不是问题、因为采样要求相对较慢、并且更大的滤波电容器有助于快速为采样电容器充电、从而有效地使其成为电容器的信号源。 有关更多上下文信息、请参阅下面链接的 TI 高精度实验室视频。

    https://www.ti.com/video/6213153968001

    模拟工程师计算器还提供了一些工具 、有助于在没有缓冲器的情况下执行驱动 SAR ADC 的计算。

    希望这些资源有所帮助! 我还可以提供一些仿真指导。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的信息。  

    我想了解 ADC 上在不同速率下的采样时间是多少。 我们正在评估是否需要所有这些额外电容器、或者是否可以在没有这些电容器的情况下实现适当的采样。

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    请参阅下面的 tconv 规格。

    转换周期中的剩余时间将留给采集。 例如、在自主模式下、tconv 最大为 600ns 在 1MSPS 时、根据 CLK_DIV 和 OSC_SEL 设置、采集的剩余时间为 400ns。

    tacq = tcycle - tconv

    转换后的剩余周期时间将用于采集。 这决定了输入 RC 滤波器可以有多大、以及输入电容器必须充电多长时间才能达到输入电压。  

    此致、
    Joel