请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC128S022工具/软件:
尊敬的团队:
客户想确认 ADC128S022 VD 是否可以支持 2.5V 电压? 我们 建议的电压为 2.7 ~ VA

谢谢、此致
Eddie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
客户想确认 ADC128S022 VD 是否可以支持 2.5V 电压? 我们 建议的电压为 2.7 ~ VA

谢谢、此致
Eddie