This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:DAC 差分通道输出全部卡在–0.91V

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572432/dac38rf83-dac-differential-channel-outputs-all-stuck-at--0-91v

部件号:DAC38RF83


工具/软件:

我启动了一个定制电路板、器件似乎正常启动、但没有输出。

ALM_SYSREF_DET 读取 0x0002、看起来可以正常。

ALM_SD_DET 读取 0x0070、这有点奇怪、因为只有 4 个 SERDES 连接。

两个 DAC 的警报寄存器 0x64 至 0x6D 都为零。

我在 JESD_FIFO 中向 SPI_TXENABLE 写入 1。

输出直流电压在初始化前均从–90mV 开始、所有 4 个引脚在之后均从–0.91V 结束。 TXENABLE 无效。 SPIDAC 无效。  模拟电源电压在规格范围内。

我缺少什么吗? 我尝试附加一个包含初始化后读取的寄存器值的文件。

Ken

e2e.ti.com/.../DAC38RF83.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    DAC38RF83 是差分输出、需要 1.8V 辅助电源。 请确保输出按如下所示正确偏置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我认为。 当我将设计从单端切换到差分时、我没有发现这个问题。 现在、我希望我能够通过返工解决问题。

    Ken