This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219EVM:ADS9219EVM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573110/ads9219evm-ads9219evm

器件型号:ADS9219EVM


工具/软件:

e2e.ti.com/.../xtp078.pdf

评估用于新设计的 ADC ,我只想确认我可以将 Xilinx FMC XM105 调试 be2e.ti.com/.../ug537.pdfoard与 ADS9219EVM 连接,因为我不能直接连接 Xilinx AC701 板而无需修改,如下所示: ADS9219EVM:  与 JTAG 相关的错误原理图 。

谢谢

Jose Berroteran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    可以、 Xilinx FMC XM105 调试板确实会提供与 ADS9219EVM 配合使用所需的所有引脚  

    唯一需要考虑的是“SMPL_SYNC"引“引脚 、该引脚使用连接到调试板上 LED 的 LA32_P。 这可以只需使用 JP4 在 EVM 板上减少。

    此致、

    Yolanda