This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:应用手册 TIDU011

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: REF02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572722/dac8760-app-note-tidu011

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: REF02

工具/软件:

你(们)好  

在应用手册 TIDU011 中、似乎没有考虑 DAC760 的内部基准 误差、例如初始静态误差和温度漂移误差。 这是一个错误吗?

我认为这可能是一个错误、因为 TUE 可能不包含与内部基准相关的较大误差、而与为 TUE 发布的小值相比。  

请澄清。

应用手册: 通过 EMC/EMI 测试的隔离式工业电压和电流输出驱动器

谢谢

Abdul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    我正在查看此内容、并将返回给您。

    谢谢您、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    对于应用手册 TUE 的测量结果、内部基准误差已经计入或校准掉。 这通常是 TUE 的测量方式、仅侧重于 DAC 和输出级的非线性误差。 如果需要考虑内部基准、则可以使用更精确的外部基准、例如 REF02 或 REF5050。

    谢谢您、
    Lucas