This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663EVM:ADC3663EVM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663EVM, ADS9219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572836/adc3663evm-adc3663evm

器件型号:ADC3663EVM
主题: ADS9219EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

评估 ADC 以进行新设计、我想知道我是否可以使用 Xilinx AC701 评估板直接连接 ADC3663EVM。  

从 ADC3663EVM 原理图 (DC134、REV E) 可以看到 FMC H2 信号接地、这会断开 AC701 上的 JTAG TDO 信号、但信号 D30/31 连接在一起、这应该解决 JTAG 问题。  是这样吗? 如果这意味着我可以使用 AC701 板连接 ADC3663EVM 板、对吗?  

另一种选择是 ADS9219EVM、但论坛中指出、另一个 Xilinx 评估板 KC705 存在 JTAG 问题。 新的 ADS9219EVM 修订版中是否会修复该问题?

谢谢、

Jose Berroteran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AC701_5F00_ADC3663EVM_5F00_JTAG_5F00_connection.pdf

    尝试将所有 FMC 和 JTAG 相关信号整合到我的问题中。 希望这有助于澄清我的问题。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    请发布您参考的 ADC3663EVM 原理图。 我们最近更新了此 EVM、希望确保使用同一参考文献工作。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DC134_2D00_002_5F00_REVE_5F00_SCH.PDF

    给你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您是否已经购买 ADC3663EVM? 或者、您是否在查看原理图来确定要购买哪款 EVM?  

    • 如果您已经有 EVM、请确认它确实是 Rev E、并向我们发送板图片。
    • 如果您尚未购买 EVM、我们实际上刚刚创建了此电路板的新版本 Rev G。这是您今天订购 ADC3663EVM 时收到的 EVM 版本。 您可以在此处找到修订版 G 的原理图: tidrive.ext.ti.com/.../2a619547-bf87-4862-8655-7a941d2d617b

    两个版本的 ADC3663EVM 都应该适用于您的 FPGA 开发套件。

    我不确定  ADS9219EVM、因为该器件已涵盖在其他组中。 如果您也想询问此 EVM、可以使用器件型号 ADS9219EVM 创建新帖子、并将其分配给涵盖此器件的组。  

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是的。 查看原理图来确定要购买哪款 EVM。