This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90098:帮助解决 RTD 测量波动的问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573101/lmp90098-help-with-rtd-measurement-fluctuations

器件型号:LMP90098
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

工具/软件:

您好:  

我正在使用 LMP90098MHE/NOPB 器件来测量 RTD 的温度。  但是、大约±0.2°C 的温度会出现波动、我将尝试实现±0.01 –0.02°C。  我的设计中是否有任何因素会限制 LMP90098MHE/NOPB 实现预期结果的能力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane Rock、

     您是否看到数据中的尖峰看起来是瞬态行为导致的? 您能否提供有关“波动“含义的更多详细信息?

    我假设您必须进行校准以获得这一精度水平、或者您还需要控制漂移?

    此外、我们还有更适合 RTD 测量的较新器件、请参阅 ADS124S08 作为示例。 与 LMP 器件相比、该 ADC 具有更多的通道、提供更好的性能和更低的成本

    -布莱恩