请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299工具/软件:
大家好:
我对用于 EEG 领域的 ADS1299 有点陌生。 我当前已将设置配置为成功地连续流式传输 EEG 数据、但我正在努力进行阻抗计算。 似乎没有任何最近的教程,我的努力点是启用导联脱落检测。 当我从我的 config3 文件读取状态时、它会对正负两个都显示为 0x00。 按照之前 TI 论坛文章中提到的 OpenBCI 教程 (eeghacker.blogspot.com/.../openbci-measuring-electrode-impedance.html) 操作后、即使在±20%的范围内、我也无法准确读取阻抗。 我的硬件设置包括使用内部接地和内部基准、以及通过 SPI 流式传输到 Raspberry PI 计算模块 4。
感谢你的帮助。