主题: ISO7761 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我们面临着与的一个问题 ADS124S08 当在我们的系统中用作 SPI 从器件时。
我们的 SPI 总线配置包括 初始化 :
-
二 ADS124S08 (RTD ADC)
-
二 AD7490 一起购买
所有四个器件与各个器件共享同一条 SPI 总线 (MOSI、MISO 和 SCLK) 片选 (CS) 控制的通信线路。
最初、我们使用了 ISO7761DBQR MCU 和从器件之间用于电隔离的数字隔离器。 Salves 连接在模拟隔离部分(隔离器次级侧)。 在 SPI 通信期间、我们观察到了 MISO (DOUT/DRDY) ADS124S08 的另一条线 慢速上升沿 、而所有其它 SPI 信号 (SCLK、MOSI、CS) 在示波器上显示正常。 MISO 的下降沿很尖锐、但上升沿非常缓慢、导致 MCU 接收到无效数据。
为了验证隔离器是否导致了这种行为、我们 删除了 ISO7761 器件 和 使用跳线直接短接 MCU 和从器件之间的 SPI 布线 。 不过、 仍然存在相同的慢速上升沿行为 即使电路中没有隔离器也是如此。
我们已经确认:
-
每个 SPI 器件都有自己的专用 CS 线路、一次只有一个 CS 处于活动状态。
-
CS 时序遵循 ADS124S08 数据表建议。
-
MOSI、SCLK 和 CS 信号纯净且稳定。
-
该问题仅出现在 ADS124S08 的 MISO 线路上。 (当我尝试与 AD7490 通信时、相同的 SPI 线路看起来很干净、数据流正在发生、但没有问题。
此处连接了 MISO 信号的示波器波形以供参考。
上升沿显示了一个指数转换、上升时间近似为 43µs 。
请帮助我们理解 导致此行为的原因 和 可能的根本原因 可用的温度范围 其配置。 

感谢您的支持。
此致、
马尼坎丹五世