主题:ADS1299 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我们在 ECG 测量应用中使用 ADS1299 EVM。 在测量过程中、我们将以每 150ms 从不同器件施加一次 50kHz 正弦波、持续时间为 1ms。
我们会 在 1ms 突发信号开始和结束时看到输出出现尖峰。 我们确实在 EVM 中的 RC 滤波器之后测量了 ADC 上的模拟输入。 我们看不到任何尖峰。
ADS 所有输入负通道连接到单个基准输入。
在不馈送 50kHz 信号的通道中、这些通道中没有尖峰。
1.这种高峰的可能原因是什么?
我们认为这可能是因为 sinc3 滤波器趋稳时间所致。
我们做了一个实验来理解这一点、尝试在不同的数据速率 (从 250SPS 到 16kSPS)下采集相同的波形。
我们可以在每个数据速率下看到、尖峰会保持 3 或 4 个样本的持续时间(因此时间会发生变化)。 如果由于模拟尖峰/噪声、持续时间将是固定的。
我们的理解是否正确? 是否有任何解决此问题的方法?
我附上了从 EVM 收集的数据并绘制在 Excel 中。 请查看摘要表以了解观察到的样片编号。 让我们知道您的想法吗?