This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF52:625MSPS 运行的 NSD 数据?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572911/adc32rf52-nsd-data-for-625msps-operation

器件型号:ADC32RF52


工具/软件:

您好团队:

数据表规格基于 1.5GSPS 运行频率。

是否可以提供低于 625MSPS 运行规格?

  •  FIN = 100MHz 时的 SNR
  •  FIN = 100MHz 时的 NSD
  •  FIN = 100MHz 时的 ENOB

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei-San:

    fin 振幅为–1dBFS 或其他因素?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei-San:

    我今天在实验室中进行了测试。 1xAVE 时为–1dBFS 和–20dBFS。

    请参阅下面的结果。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、

    感谢您的评分!

    这是我需要的。

    此致、
    Kee Kuhara.