This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:Vref 与计算结果不匹配

Guru**** 2579465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573140/ads1220-vref-doesn-t-match-the-calculation

器件型号:ADS1220


工具/软件:

这是我的 PCB 文档和寄存器配置:

#define ADS1220_CONFIG_REG0_PT1000 0x60 // AINP=AIN0、AINN=AIN1、PGA=1、

#define ADS1220_CONFIG_REG1_PT1000 0x04 // DR=20SPS、正常模式、连续转换#define ADS1220_CONFIG_REG2_PT1000 0x56 // 1000μA Vref


··但是、当我使用万用表测量 R43 的两侧时、读数为 1.519V。 
尽管存在这种差异、但使用测得的 1.519V 作为 ADC 转换的基准电压会产生准确的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anveil:  

    尝试将 IDAC 大小减小到下一个较低设置 (500uA)。  您的当前配置违反了 IDAC 合规电压 AVDD –0.9V 的建议运行条件。 这可能是测量电压 1.519V 与预期值 2V 之间的差值的原因。

    此致、  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anveil:  

    我再次查看了您的原理图、发现还需要添加一些注释:

    1.C40 应是 C39/C41 值的 10 倍。 这将有助于防止共模噪声在模拟输入端转换为差分噪声。  

    2.二极管 D12 和 D13 可以用串联电阻代替。 这些可限制流回引脚的任何电流。 (可选)

    3.您可以短接 R39 并移除基准输入端的共模电容器 (C44 和 C42)。 (可选)

    此致、  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我想告诉大家、我曾尝试减小 IDAC 电流、但它是有效的。 感谢您的大力支持。
    我还会根据您的建议进行相应的电路调整。

    此致、
    Anveil