This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M02:帮助查找用于变压器交流电流和电压检测的正确隔离式 ADC

Guru**** 2893180 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200C, AMC131M02, ADS131M06, ADS131E08, AMC23C10, ADS131E06, ISOM8115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572296/amc131m02-help-to-find-correct-isolated-adc-for-ac-current-and-voltage-sensing-of-transformer

部件号:AMC131M02
主题中讨论的其他器件: ADS131M06ADS131E08AMC23C10、AMC1200C、 ADS131E06ISOM8115

工具/软件:

您好:

Wei 需要监控不同变压器次级侧的电压和电流负载。

每个变压器都有 4 个次级绕组和一个次级绕组、用于 VAUX(=5V、用于 MCU 等)。 也就是说、我们有 4 + 1 个次级需要监控。

两个变压器将并行运行以实现冗余、这意味着只有在进行电压监测时、如果变压器的一个电源轨发生故障、就不可能进入 kwno、这就是我们需要监测每个电源轨上的电流消耗的原因。

正确的选择是 AMC131M02、但由于该系统具有 4 个变压器、2 个并联的变压器和 5 个次级变压器、因此必须使用系统上的许多 ADC。  

ALLOS 是否有任何器件型号用于监控每个变压器次级(也是隔离的)的所有 5 个电压轨? 如果没有、我们可以在 SPI 上使用隔离器件、但请注意、我们也需要以隔离方式读取每个次级电源轨。

如果也有可能拥有综合电源、那就很好了。 如果没有每个 ADC 的一些外部等效电源也可以实现这一功能、但我们需要确保选择正确的器件型号。

小绘图给你一个想法:

注意:所有 4 个转账组都有相同的 Vaux(平行)。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oriol:

    您能否提供有关您的系统/应用的更多信息?

    您测量的交流电压和电流是多少? 您的目标精度是什么?相位和 MCU 侧之间有哪些隔离要求?

    AMC131M0X 系列是我们唯一具有多个通道(多达 3 个通道)和 SPI 输出的隔离式器件、尽管通道之间没有隔离。

    我们的其他隔离式器件是具有模拟或调制器输出的单通道器件、AMC33xx 器件具有集成式电源。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的快速响应!  

    我的图中可以看到从 5VAC 到 16VAC 的电压、最大电流为 1A。 这种情况下的精度不需要很高、采样率也不需要很高、我们只需要在一些虚拟负载下监控电源轨是否正常工作。 如果某些次要发生故障并且我们有 aprox 0mA、那么我们应该知道该特定次要上存在一些问题。 因此、实际上电压监控并不是这款器件的“必备“功能、实际上只需要电流监控。

    ADS131M06 或 ADS131E08 在这里可以做什么? 我恐怕也不能完全隔离它们之间的所有渠道。 另一种选择是、如果需要、我们可以隔离 SPI 总线。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oriol:

    如果电流测量之间需要隔离、那么每次测量需要单独的器件。   

    AMC1200C 器件可用于测量每个电流、或者如果 只需要电源轨监测、也可以使用隔离式比较器 (AMC23C10)。

    如果您不需要在每个电流之间进行高水平的隔离、可以使用 ADS131M06 +数字隔离器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、需要隔离。 将电流检测变压器与  ADS131M06 或 ADS131E06 配合使用 可能有所帮助?  AMC23C10 实际上是一个很好的解决方案,确实。 简单、便宜且外形小巧;不过、我们如何为检测侧 LDO 供电? 这也需要与控制器件和感应侧隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oriol:

    我们如何为检测侧 LDO 供电?

    是的、这仍然需要某种方式来供电。   

    另一种可能适合您的方法是使用光耦仿真器 (ISOM8115 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)。  它们不需要高侧电源。  我不是该产品系列的专家、因此我将介绍该主题、以便他们可以推荐最适合您的用例的器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oriol:  

    正如 Saleh 所说、ISOM8115 也可能是不错的选择  、因为您只需要监控电源轨是否正常工作。 ISOM8115 通常用于电压检测应用、例如 使用光耦仿真器的隔离式次级侧过压保护(修订版 A) 、因为该器件不需要电源轨。  

    该器件还可用于简单地检测电源轨是否开启。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 萨利赫艾哈迈德 和 安德鲁 J ,所以可能 ISOM8115 会为我们做工作!  

    我在数据表中没有看到任何推荐的交流设计、但我猜它是相同的、因为它支持交流、对吧? 我假设因为它是双向直流电、实际上我可以看到两个二极管、它的作用方式与此图中所示的方式相同:

    我还假设电流将从 Col 流向 EM、而 Tx 侧存在交流电、对吧? 请确认!

    那么零相关状态呢?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oriol:  

    正确的是、由于输入端采用双向二极管结构、ISO8115 支持交流电。 ISOM8115 在室温下确实具有 500uA 的最小输入。 需要该电流来为隔离电路和 OOK 电路供电