This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADS1158 多路复用器输出为 0、有时会显示 AREN't STABLE 值

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1568472/ads1158-ads1158-mux-output-is-0-and-sometimes-values-displayed-aren-t-stable

部件号:ADS1158


工具/软件:

我们使用具有双极配置的 ADS1158、模拟输入以差分模式连接。 在第一次原型测试后、我们发现我们的设计是 Woking。

我们使用相同设计制作了几块电路板、发现 5 块电路板正常工作、5 块电路板不工作、原因是多路复用输出为 0。  可能的原因是什么。 请查看下面随附的屏幕截图。 期待你在这方面的支持。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar P:

    它看起来 CLKSEL 引脚被拉至中 DVDD 电压。 我无法读取电阻器附近的文本、因此我无法判断它们是否有任何 DNP、但您有两个介于 5V_Vcc1 和 ISO_GND1 之间的电阻器、CLKSEL 处于中点。 您为什么要这样做? CLKSEL 引脚应连接至高电平或低电平、但不应连接至 1/2 Vs。

    您还可以尝试将 ADC 的 START 引脚拉至高电平并探测 DRDY 信号、以查看时钟是否正常工作。 加电时、假定已正确加电并且时钟正常工作、DRDY 信号应以大约默认数据速率切换。 如果不是这种情况、那么您可能遇到时钟问题。 请注意、ADS1158 可能难以使用 32kHz 晶体启动。 尝试移除 XTAL1 和 XTAL2 上的两个电容器以及晶体、并向 XTAL1 引脚应用 16MHz 时钟信号

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在差分模式下有 32 个通道要测量、因此电路中有 6 个 ADC。 CLKSEL 引脚未连接到中压;该电路中提供了使用板载 32KHz 晶体或使用外部晶体的选项。 这 2 个电阻器为 0 欧姆、因此仅使用一个电阻器。

    如前所述、我们使用 6 个 ADC、第一个 ADC 具有板载晶体、其余五个 ADC 通过使用 CLK 缓冲器从第一个 ADC 的 CLK IO 引脚获取的外部 CLK 进行驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar P:

    针对 CLKSEL 上的电阻器进行了标注。 我只能对我看到的内容和您告诉我的内容提供帮助、因此请告诉我您的电路是否有其他不同之处

    您是否执行了我要求您对 START 引脚和 DRDY 进行的检查?

    时钟很可能是此处的问题。 我会尝试用分立式时钟振荡器替换共享晶体、看看您是否可以使“不工作“电路板正常工作。 在这种情况下、您需要更改系统

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了保持零的 MUX OUT。 这是组装元件引起的问题。

    出现新问题、通道 ID 不稳定。 在什么情况下、通道 ID 将不稳定?e2e.ti.com/.../Preview.pdf

    我在这里附加了完整的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar P:

    您能解释一下通道 ID 不稳定的含义吗? 通道 ID 位是否完全随机? 通道 ID 位是否基本正确、但有时它们是错误的?

    请发送逻辑分析仪捕获结果或其他数据、以便我们看到您描述的内容。 执行此操作时请包含 SCLK、CS、DIN、DOUT 和 DRDY 引脚。 还请提供您正在使用的寄存器设置。

    再次,我们只能帮助你显示或告诉我们的事情。 您可以描述得越详细、我们就越有可能解决您的问题

    -布莱恩