This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:板不工作、与 GUI 软件无关

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08EVM-PDK, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574675/ads131e08evm-pdk-board-doesn-t-work-whit-gui-software

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS131E08

工具/软件:

大家好:

我只是收到了 ADS131E08EVM-PDK 评估套件、并且 PHI 控制器无法在两台不同的计算机上工作。 根据用户手册、LED 指示灯正确亮起/闪烁、但当我启动软件时、出现以下错误消息:

PHI HW Interface.lvlib:检查 PHI — 如果 none.vi、则抛出错误
未检测到 PHI。 (–5000)

建议:
请重新单击“Connect to Hardware“按钮

呼叫链:
PHI HW Interface.lvlib:检查 PHI — 如果 none.vi、则抛出错误
PHI HW Interface.lvlib:Connect.vi
init.vi
ADS EVM-PHI-DRIVER.lvlib:init.vi
ADS EVM-PHI-DRIVER.lvlib:Interface-API.vi
EVM 设备接口。lvclass:Initialize.vi
寄存器 Map.lvclass:Initialize Interface [private ]。vi
寄存器映射.lvclass:Update Interface.vi
ADS131E08 evm.lvlib:Main.vi

该器件被称为“通用大容量器件“

我尝试不同的 USB 端口,甚至不同的计算机 (win10 和 win11),问题仍然存在。 如何继续?