This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC12DL3200EVM:FPGA 参考设计下载?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC12DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574101/dac12dl3200evm-fpga-reference-design-download

器件型号:DAC12DL3200EVM


工具/软件:

您好:

我们能够在 TSW14DL3200 上成功运行 DAC12DL3200EVM 演示。

现在、我们想使用 XCKU060 FPGA 来探索 ADC 和 DAC 的不同用例。

然而、由于 DAC 没有可用的参考设计、我们面临着一项挑战。 虽然我们设法使 ADC 正常工作、但 DAC 仍具有一定的技术优势(并非双关语)、希望能提供参考设计。

此致、

- Hugo BRH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    此固件是由我们不再与之合作的第三方供应商创建的。

    这就是我所能找到的。 请快速下载、因为此链接将于 24 小时后过期。

    此致、

    Rob

    tidrive.ext.ti.com/.../41a43e7d-3ec5-447e-8775-6127d8d9ab9a

    访问代码: R7By[P8g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、

    感谢您的回复,然而,链接对我不起作用,我被重定向到“ tidrive.ext.ti.com/.../.

    也许我不熟悉您的云系统?

    此致、

    - Hugo BRH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、  

    您有一个 TI 账户? 这应该是工作的,因为我已经使用了很多次,只是上周对其他客户:).

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我有一个“常规“TI 账户、它是我用来写这封邮件的账户、但它只是不接受我在“">tidrive.ext.ti.com/.../(“(我(我在浏览器中输入您的链接时会将我重定向到的网站)上的凭据。

    应该注意的是、系统提示我选择 TI Enterprise 或 ENT.TI.COM 之间的登录名、这让我觉得我必须拥有某种员工账户、这也让我觉得您的链接损坏了、因为我不应该是 TI 员工。

    我很抱歉是“那个家伙“谁不能得到一个简单的链接工作,但你能检查它是否正常工作的正常外部客户? 我真的尝试了所有的可能性,我无法访问任何东西。

    此致、

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    我将关闭此帖子、并向您发送电子邮件。 我们试着用这种方式完成这个工作。

    请留意我的电子邮件。

    此致、

    Rob