This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3541:单端

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574021/adc3541-single-end

器件型号:ADC3541


工具/软件:

您好、

根据数据表、我认为这是差分输入、但是否可以将其用于单端?

如果可以在单端下使用它、您能告诉我 IC 的性能是否会下降、或者电路中是否有任何预防措施?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    您指的是使用单端模拟输入而不是差分输入吗?

    请确认。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、

    您的理解是正确的。 我想使用单端模拟输入。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    没关系、您可以这样做。

    请记住、转换器可能无法实现满量程、动态范围将会放宽 6dB。

    未使用的引脚需要一个 0.1uF 电容器接地、并连接到 VCM 引脚以保持共模电压。

    此致、

    Rob