This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:汽车级替代产品

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1571655/dac37j84-automotive-grade-alternate

器件型号:DAC37J84


工具/软件:

尊敬的团队:

DAC37J84 IC 或属于同一系列的 IC 是否有汽车级替代器件?

此致、
Liston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    没有汽车级的 DAC37J84 可用。 请告知您正在寻求我们提供替代方案的关键规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是数模转换器 IC 的一些简要规格:

    • 分辨率:12 位或 16 位
    • 最大采样率:1.6GSPS
    • 通道数:四通道

    此致、
    Liston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:

    我已将您的申请发送给 TI 内部的其他团队、看看他们是否拥有满足您需求的产品系列。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何关于 DAC IC 的更新?

    此致、
    Liston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Liston、  

     高速转换器组中有一个全新的汽车级射频采样 DAC 正在开发中。 我将直接与您联系、详细讨论。  

    谢谢您、

    香农