This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:软件/固件帮助

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574218/adc3669evm-software-firmware-help

器件型号:ADC3669EVM
主题: TSWDC155EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

不知道这是否是合适的联系位置、但我想获得 ADC36669EVM 的参考设计。 用于开始开发的 FPGA 代码/设计示例。 此外、是否可以获取 TSWDC155EVM 板的原理图? 为了进行说明、我们购买了 ADC3669EVM 板和 FPGA 板、但封装中不包含任何内容来开始开发。

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    您是否下载了 ADC3669EVM GUI 和 EVM 用户指南?

    这里提供了所有信息、以开始您的评估。

    遗憾的是、目前没有可用于采样的固件代码。

    随附的是 TSWDC155EVM 原理图。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../DC155C-_2D00_-SCH.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您用于评估的 Atrix-7 代码如何? 这是不是可以访问的? 感谢您提供的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    遗憾的是、我被告知现在、 我们 要求客户自行创建固件。

    我们在 MSPS 端的固件接口没有标准化、因此开发通用固件是为了克服这一限制、适用于我们的 ADC 评估、但它不适用于客户应用。  

    此致、

    Rob