This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:精度问题

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573425/ads1260-accuracy-issue

器件型号:ADS1260


工具/软件:

您好 — 我们在测试环境中测量电流的电路中使用 ads1260 ADC。  我们发现了一些精度问题、尤其是在启动时、会影响我们尝试测量的电流的下限。  我希望通过连接 TI FAE 来审查我们的设计。

谢谢、

Sam Bellestri

高压电源、高压控制器

独特系统设计公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam Bellestri、

    您可以在此处更详细地解释您的问题并提出问题。 如果您有原理图或其他机密信息需要共享、可以通过 e2e 私人消息来完成此操作。

    如果您能够这样做、请告诉我

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的回答。  我有示意图和更多信息、我想通过直接电子邮件或私人消息分享。  此外、如果可能、我们还有一些测试数据、如果有机会召开在线会议、我们可以查看这些数据。  请告诉我。  我的直接电子邮件是 scbellestri@usdi.com

    谢谢、

    Sam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam Bellestri、

    听起来不错、请点击我的姓名、然后申请友谊。 这应该使我们能够传递私人信息。 您可以通过这种方式向我发送您的信息、我可以查看

    -布莱恩