请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM98714工具/软件:
您好、 在工作 LM98714 时、是否可以让 CLK 输出内部信号采样和 CLPIN。
像素时钟的使用方式一样、i、m 看到内部 ADC 时钟是否也是一样?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.