This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:DAC3484:设计查询

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, LMK1C1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573821/dac3484-dac3484-design-inquiry

器件型号:DAC3484
主题中讨论的其他器件: LMK1C1108

工具/软件:

尊敬的团队:

下面附上了我的电路板时钟要求方框图。

来自时钟合成器的时钟需要作为输入时钟馈送到电路板中的所有 ADC、DAC 和 FPGA 以实现同步。

此外、从 FPGA、像输入信号一样的输入 SYNC IN/LDAC 会馈送到所有 ADC 和 DAC、以便 FPGA 可以控制和同步所有数据转换器的活动。

DAC 所需的输出范围为+/–1.85V。

我可以将 DAC3484 用于我的应用。

如果是、请建议将输出缓冲放大器连接到 DAC IC、以便我需要将单端输出连接到 SMA 连接器。

请提供上述查询的最新信息。

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、  

    是否有任何具有用于 FPGA 同步或时钟合成器时钟同步的 CMOS 时钟输入的 IC?

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请根据我的要求建议使用 DAC IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    与您的其他主题结合使用:  DAC3283:DAC3283:设计咨询 

    听起来您可能只需要一个简单的 LVCMOS 时钟缓冲器、LMK1C1108 之类的内容是否适用于您的应用? 或者、您是否需要支持 JESD204 的时钟发生器、从而实现所有 ADC 和 DAC 之间的同步?  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    我曾询问 DAC IC 不是时钟缓冲器。 请提供 DAC 要求的更新。

    此致、

    Abhishek