This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF93:DAC38RF93 CLK 输入频率

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572017/dac38rf93-dac38rf93-clk-input-frequency

部件号:DAC38RF93


工具/软件:

大家好:

DAC38RF93 的内部测试。

我的问题与内部 PLL 的基准时钟有关。  

我们需要将 3960MHz 的时钟插入到引脚 DACCLK+、DACCLK-、并在 1320MHz 的 N 分频器=3 时对该时钟进行分频。 该频率 将是内部 PLL 的基准时钟。

FS = 5280MHz 时、我们需要使用内部 PLL。

这是仿真模式下来自 GUI 的主配置:

在数据表中、我看到基准时钟频率应该是 VCO 频率的最大四分之一、

当他们写“参考时钟频率“时,他们是指 IC 引脚上的时钟 (DACCLK+,DACCLK-? 还是 N 分频器分频后 PFD 输入中的实际频率?

我的困境是介于这两个 红点之间:

实际上、我已经在 EVB 上测试过此模式、它似乎工作正常、但我想了解我的限制是什么。

谢谢各位、  

PELEG BS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peleg、

    我必须在内部检查。 我相信有两项规格

    表中向上为 500MHz 的 PFD 频率(即 Fpfd 规格)。 它是最大 PFD 工作范围。

    我必须在内部检查第 2 点 Fref 限制并返回给您

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peleg:

    我已经与我们的 CHAR 团队核实了。 N 和 M 分频器输入具有相同的最大 VCO/4 输入设计限制。 这是由于分频器逻辑、分频器的速度和功能所致。 因此、虽然上述配置适合您使用、但 TI 由于设计指南的原因、不建议您使用该配置。 请 务必在整个温度和电压范围内验证您的设置、因为这超出了 TI 的建议范围。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    感谢您的回答。

    那么、如果我明白、N 分频器输入允许的最大频率是 2250MHz? (最大 9000MHz 频率 VCO/4)

    谢谢您、

    PELEG BS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peleg:

    那么、如果我知道、N 分频器输入允许的最大频率是 2250MHz? (最大 9000MHz 频率 VCO/4)

    是的、正确。