This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:ADS1231

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1559618/ads1231-ads1231

器件型号:ADS1231


工具/软件:

尊敬的先生/女士:  

我们在新设计“PLC — 称重传感器输入模块“中使用了器件 ADS1231。  此模块提供一个输入通道来连接 4 线或 6 线应变仪称重传感器、支持 0 至 3mV/V 的灵敏度等级   

目前,我们的设计正处于研发原型设计的最终测试阶段。 在此阶段、我们观察到一个问题:在室温 (25°C) 下、模块输出需要 30 到 60 分钟才能稳定、并且测量的输出计数在此期间与初始值有所偏差。  

例如、我们使用称重传感器校准器将 3mV/V 输入施加到模块。 对于施加 3mV 输入、此输入的预期数字输出计数为 32,000。 不过、我们观察到、计数最初从大约 32,001 开始、缓慢增加、30 分钟后稳定在 32,011 左右。 有关详细观察结果、请参阅下表。  

时间(分钟) 时间 (hh:mm) 模拟输入:3mV/V
最小计数 最大计数
0 10.30 32001. 32005.
5. 10.35 32003 年 32008.
10. 10.40 32004. 2009 年
15 10.45 32005. 2010 年
20 10.50 32006. 2010 年
25 10.55 32007. 32011.
30 11.00 32006. 32011.
35 11.05 32007. 2010 年
40 11.10. 32007. 2010 年
45 11.15 32007. 32011.
50 11.20 32007. 2010 年
55 11.25 32007. 32011.
60 11.30 32007. 2010 年

我们感谢您提供有关此行为可能原因的指导。 具体来说:

  • 什么原因可能导致输出稳定需要 30 分钟或更长时间?

  • 哪些因素可能有助于在不断输入的情况下逐渐增加计数值?

为了便于您参考、我们随附了 ADS1231 电路和输入通道的原理图。

我们恳请您在解决此问题时提供反馈和支持。

此致

Rohidas Sawant  

研发部门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohidas Sawant76:

    今天是美国的国庆节、请期待在接下来的 1-2 天内对您的帖子做出初步回复。 感谢您的耐心。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohidas、

    稳定时间较长的原因可能是滤波电容器中的介电吸收 (DA)。 任何大于大约 100nF 的陶瓷电容器都是多层结构、并且 DA 往往非常高。

    https://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric_absorption

    输入信号路径中的滤波电容器以及 ADS1231 的 CAP1 和 CAP2 引脚都对 DA 敏感。  所有这些电容器都应为 NP0/C0G 型陶瓷电容器、以尽可能缩短由于 DA 而产生的稳定时间。  1uF 馈通电容器可能是 X7R 型。

    1. 验证 CAP1/2 电容器和 C60 差分 AINx 电容器是否为 NP0/C0G 类型。

    2. 根据电桥电阻值,输入信号约为 100 至 1000 欧姆,对 DA 更敏感。  在该路径中、移除共模 1uF 馈通电容器 、并检查这样是否可以改善稳定时间。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith Nicholas

    下午好!

     

    感谢您的答复。

    如您的电子邮件中所述和图像所示、我们删除了 1µF 共模馈通电容器。 但是、我们没有观察到稳定时间性能有任何改善。

     根据您的建议、我们将继续进行其他测试并相应地分享我们的反馈。

     同时、如果您能为该问题提供任何其他可能的原因、我们将不胜感激。

     谢谢、此致

    Rohidas Sawant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohidas、

    我本应该更仔细地查看总代码更改。  我假设您提供的代码是来自 ADS1231 的直接代码。  标称代码约为 32008、这转换为 74.524uV 的输入电压。  平均代码从时间=0 变为时间=60min 大约是 6 个代码、相当于电压变化 14nV。

    整个温度范围内的典型温漂为 20nV/C、因此单个 ADC 的温漂可能更高。  在典型的实验室环境或办公室环境中、您很容易在一个小时内看到 0.5°C 或以上的变化。

    此外、对电路板施加的任何应力(压力)都可能导致电容器或 ADC 封装中出现较小的失调电压、从而需要几分钟或几十分钟才能返回到初始状态。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith Nicholas

    下午好!

    感谢您的答复。 很抱歉在我之前的电子邮件中没有提供足够的详细信息。 我只分享了对这个问题和意见的简要概述。 请在下面找到有关设置、测试程序、结果和我们遇到的问题的详细信息:

     模块概述:

    我们的称重传感器接口输入模块支持一个通道与 4 线或 6 线应变仪称重传感器连接、灵敏度范围为 0.0 至 3.0mV/V 该模块提供 5V 直流激励电压、因此模块的最大输入为 15mV。

    对于 15mV 输入信号、观察到模块的数字原始计数为 6,623,529。 因此、0mV 至 15mV 输入的原始数字计数范围为 0 至 6,623,529。 我们在内部进行扩展、以提供 0 到 32,000 的用户输出计数。 因此、当最大输入为 15mV 时、预期的用户数字计数为 32,000。

    测试装置和过程:

    在测试中、我们使用称重传感器校准器 (UNIPULSE - 513B) 作为信号源、而不是称重传感器。 该校准器设置为 3mV/V、对应于模块的 15mV 输入。 因此、预期的用户输出计数应为 32,000。

     测试过程和测试结果观察结果如下:

    1. 使用 UNIPULSE–513B 校准器校准整个量程 (0 V 和 15 mV) 的模块。
    2. 成功校准后、使用校准器施加 15mV 的输入并观察输出计数。
    3. 最初、数字输出约为 32,003(在 32,001 到 32,005 之间波动)。
    4. 持续保持 15mV 输入 60 分钟、并以 5 分钟的间隔观察计数。
    5. 我们观察到伯爵人数逐渐增加。 大约 30 分钟、它稳定在大约 32,009(范围:32,007 至 32,011)、这超出了我们的可接受范围 31,995 至 32,005。
    6. 问题是、只有在 30 分钟后计数才稳定下来、增加了大约 10 个计数、这超出了我们的容忍。

    修改和观察:

    为了进一步调查此问题、我们对模块进行了几次更改:  

    1.修改:

    更改: 将 Signal+和 Signal–输入电阻器 (R105、R106) 从 0Ω 更改为 100Ω、以匹配 SENSE+和 SENSE–上的 100Ω 电阻器。
    观察结果:

    • 重新校准并测量。
    • 初始计数:~32,000(范围:31,998 至 32,001)。
    • 30 分钟后:~32,002(范围:31,998 至 32,004)—在可接受的范围内。
    • 注意: 此更改应用于另外两个模块、但未观察到性能改进。

     

    2.修改:

    更改: 将 SENSE+和 SENSE–输入电阻器 (R100、R101) 从 100Ω 更改为 0Ω、以匹配信号+和信号–上的 0Ω 电阻器。
    观察结果:

    • 重新校准并测量。
    • 初始计数:~32,000(范围:31,997 至 32,003)。
    • 30 分钟后:~32,002(范围:31,996 至 32,005)—在可接受的范围内。
    • 注意: 此更改也应用于另外两个模块、但仍然没有观察到性能改进。

     

    3.修改:

    更改: 与修改 2 相同、将电容器 C56(在 SENSE+和 SENSE-之间)从 47µF 更改为 100µF。
    观察结果:

    • 重新校准并测量。
    • 初始计数:~32,000(范围:31,998 至 32,003)。
    • 30 分钟后:~32,000(范围:32,000 至 32,003)—在可接受的范围内。
    • 注意: 应用于另外两个模块、但未观察到持续改进。

     

    4、修改:

    如前文所述、我们移除了信号+和信号馈通电容器 (FL7 和 FL8)、但未观察到性能改进。

    5、修改:

    根据您的建议、我们将更新  CAP1/2 电容器和 C60 差分 AINx 电容器 NP0/C0G 类型的测试结果性能

     

    我们感谢您提供有关此行为可能原因的指导。 具体来说:

    • 什么原因可能导致输出稳定需要 30 分钟或更长时间?
    • 哪些因素可能有助于在不断输入的情况下逐渐增加计数值?
    • 为什么相同的修改 (1、2 和 3) 无法持续提高不同模块的性能?

     我们恳请您在解决此问题时提供反馈和支持。

     谢谢、此致

    Rohidas Sawant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohidas、

    感谢您提供的其他信息;这有助于更好地了解您的测试设置。

    观察到的漂移远高于预期。  再次查看您最初提供的原理图、您似乎在输入端使用 TVS 二极管进行保护。  通常可以使用这些器件、但如果我正确读取了原理图、则表示您使用的是 5V 版本。

    P4SMAJ5.0ADF-13:请确认这是正确的部件号。

    https://www.diodes.com/assets/Datasheets/P4SMAJ50ADF_P4SMAJ85ADF.pdf

    查看数据表、该 TVS 二极管的最大反向漏电流为 400uA。  在您的本例中、工作电压为 2.5V、这些二极管的典型漏电流将低得多、但漏电流可能为几十 uA。  使用 350 Ω 电桥时、漏电流每相差 5nA、就会导致 1uV 的误差。

    请从 Signal+/-输入端移除 TVS 二极管、看看这是否有改进。  即使这不是误差源、我建议您将这些值更改为 P4SMAJ10ADF 版本、最大漏电流为 1uA。

    尽管不太敏感、但 SENSE+/-线路上的 TVS 二极管也会导致读数发生一些变化、因此我建议将其更改为 P4SMAJ10ADF 版本。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith Nicholas San:

    感谢您发送编修。

    我们已从 Signal+/-和 SENSE+/-线路上移除 P4SMAJ5.0ADF-13 二极管。 随着这种变化、我们观察到 25°C 室温下的读数有所改善、并且在 60°C 高温测试期间读数显著改善。

     除了移除二极管之外、我们还实现了以下两项更改:

    1. 已更换 0Ω 电阻器 (R105、R106) 在信号+/-线上 100Ω 电阻器
    2. 已更换 C56/16V 电容器 (47µF) 用 A 表示 SENSE+/-线上的电压 100µF /10V 电容器

    通过这些额外的变化、我们观察到 25°C 和 60°C 的读数进一步改善

    我们希望您就以下有关这些更改的问题提供反馈和指导:

    更改 1:TVS 二极管选择: 原始: P4SMAJ5.0ADF-13 (5V)   建议: P4SMAJ10A (10V)

    查询:
    如果我们在 Signal+/-和 SENSE+/-线路上将 P4SMAJ5.0ADF-13 (5V) 二极管替换为 P4SMAJ10A (10V) 二极管、ADS1231 IC 输入引脚是否会在 ESD 事件期间受到保护、或者在输入电压达到二极管钳位电平 (~10V)、高于 IC 的 AVDD 电源 (5V) 的情况下受到保护?

    根据 ADS1231 数据表、信号和检测引脚的最大输入电流为 10mA。
    根据 IEC 61000-4-2 ESD 标准、100Ω 串联电阻器和 P4SMAJ10A 二极管的组合是否可以为 ADS1231 输入引脚提供足够的保护?

     

    更改 2:将 0Ω 替换为信号+/-线路上的 100Ω 电阻器 (R105、R106

    查询:

    • 从信号完整性和保护的角度来看、这种变化是否可以接受?
    • 如果是、您建议通过哪些额外的验证测试来确认和验证此设计更改的影响?

     

    更改 3:将 100µF SENSE+/-线路上的 C56/16V 电容器 (47µF) 替换为 SENSE/10V 电容器

    查询:

    • 在噪声滤波、稳定性和性能方面、这种变化是否合适?
    • 如果可以接受、您会建议执行哪些额外的验证测试来确认和验证此设计更改的影响?

     

    我们期待着您对上述几点的反馈和指导。

     

    此致、
    Rohidas Sawant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohidas、

    我很高兴这种改进的测量稳定性。

    更改 1 和更改 2 查询:

    根据 ESD 事件的幅度、10V 二极管将钳位在更高的电压;最坏的情况下、您可以使用 17V 的最大钳位电压。

    对于 ESD、脉冲的时间宽度将约为数十纳秒、在这种情况下、我们可以使用 ADS1231 输入电流的 100mA 峰值额定值。  为了获得安全裕度、我们应将最坏情况下的瞬时电流限制为不超过 50mA。

    Rin =(Vpeak - Vmax)/ipeak =(17V - 5.3V)/0.05A = 234 Ω。  为 R105/R106 舍入至 249 Ω 的输入保护电阻。

    实际上、滤波电容器将最大电压限制得小得多、不仅充当噪声滤波器、还充当 ESD 滤波器。  如果保留 100 Ω 电阻器、您可能没问题、但可能需要进一步分析。  为了获得更多的安全裕度、我建议增大至 249 Ω。

    更改 3 查询:

    较大电容值的电容器将提供额外的噪声滤波、并且只要随温度变化的漏电流很小、就不应引起任何稳定性问题。  我在整个温度范围内对电路进行全面测试以进行验证、但预计这些变化不会出现任何问题。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith Nicholas San:

    感谢您发送编修。

     我们实施了以下修改:

    1. 已将 Signal+/-和 SENSE+/-线路 (D12、D13、D14、D15) 上的二极管从“中替换 P4SMAJ5.0ADF-13 英寸 至“ P4SMAJ10ADF-13 “。
    2. 将信号+和信号–线路 (R105、R106) 上的输入电阻器从 RES、SMD、MFR、0Ω、1%、 0805 英寸 至“ RES、SMD、MFR、100Ω、0.5%、 1/8W、25ppm、0805。
    3. 将电容器 C58(连接到 ADS1231 的 CAP1 和 CAP2 引脚)从 X7R 类型“替换为“ 0.1µF、50V、10%、X7R、1206“ 改为 NPO 类型“ 0.1µF、50V、2%、NPO、1206“

      在进行这些修改后、我们进行了以下测试:

    1. 模拟精度测试: 我们测试了 25°C 和 60°C 环境温度下的模拟输入精度。 在这两种情况下、精度结果都在指定限值范围内。
    2. ESD 测试: 在我们的仿真实验室中、我们在信号+/-和检测+/-线路上执行了 ESD 测试(接触放电±4kV 且空气放电±8kV)。 模块成功通过接触放电和空气放电测试。  

    根据这些结果、修改后的模块似乎同时满足模拟精度和 ESD 保护要求。

    如果您对上述修改和测试结果有任何意见、敬请告知。 此外、如果建议进行任何其他验证测试、以进一步确认这些设计更改的影响、请告知。

    谢谢、此致

    Rohidas Sawant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohidas、

    这是一个好消息。  我目前没有任何其他建议。  如果您发送显示 ADC 和所有周围元件的图像、我可以快速检查您的电路板布局布线。  鉴于您能够通过 ESD 测试、这表明您的电路板布局布线已经很好。

    此致、
    Keith