This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC87208:数据转换器论坛

Guru**** 2682325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572037/amc87208-data-converters-forum

部件号:AMC87208


工具/软件:

该器件的 PVDD最大 值是多少? PVDD 为 Viout 留出的余量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    PVDD 引脚上的最大电压为 6V。 所需的最小余量约为 200mV。  

    谢谢您、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送 AMC87208 最新的全面数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    可通过 https://www.ti.com/drr/opn/AMC87208-DESIGN 申请访问权限

    谢谢您、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这项 TI 客户服务就像一个黑洞。 如何获取数据表而不是产品简介? 我需要引脚排列信息和详细信息、以便可以在该部分中进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    很抱歉 耽误你的时间。

    对于我们的某些器件、完整的数据表和其他信息需要二级选择性批准、有时和/或与贵公司签订 NDA。 您可以使用以下链接申请访问 AMC87208 数据表、我们的团队将根据您提供的信息在其中审核您的申请。

    https://www.ti.com/drr/opn/AMC87208-DESIGN

    如果您尝试访问数据表、请申请访问权限、我们的团队将对此进行审核。

    谢谢您、
    Lucas