请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299工具/软件:
我计划将其与 AVDD:+2.5V、ADSs:–2.5V 和 DVDD:+3.3V 配合使用。
如果 ADSS 的施加时间晚于 AVDD、是否会损坏?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我计划将其与 AVDD:+2.5V、ADSs:–2.5V 和 DVDD:+3.3V 配合使用。
如果 ADSS 的施加时间晚于 AVDD、是否会损坏?