This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:关于 ADS1299 的上电时序

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573744/ads1299-regarding-the-power-on-timing-of-the-ads1299

器件型号:ADS1299


工具/软件:

我计划将其与 AVDD:+2.5V、ADSs:–2.5V 和 DVDD:+3.3V 配合使用。

如果 ADSS 的施加时间晚于 AVDD、是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    只要不违反绝对最大额定值、该器件就应正常工作。 如果 AVDD 在 AVSS 之前首先斜升、AVSS 上的预期电压是多少? 它是否会保持接近地电平直至–2.5V 电压上升?

    此致、

    Ryan