Other Parts Discussed in Thread: DAC3283
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC3283工具/软件:
尊敬的团队:
下面附上了我的电路板时钟要求方框图。
来自时钟合成器的时钟需要作为输入时钟馈送到电路板中的所有 ADC、DAC 和 FPGA 以实现同步。
此外、从 FPGA、像输入信号一样的输入 SYNC IN/LDAC 会馈送到所有 ADC 和 DAC、以便 FPGA 可以控制和同步所有数据转换器的活动。
DAC 所需的输出范围为+/–1.85V。

我可以将 DAC3283 用于我的应用吗?
如果是、请建议将输出缓冲放大器连接到 DAC IC、以便我需要将单端输出连接到 SMA 连接器。
请提供上述查询的最新信息。
此致、
Abhishek