This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:ADS54J69

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, ADS54J40, ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574781/ads54j69-ads54j69

部件号:ADS54J69
主题中讨论的其他器件: ADS54J40ADS54J66

工具/软件:

我正在寻找有关 ADS54J69 的交错校正和 ADC 数字增益单元的更多文档。

在新的 JESD204B 总线初始化时、我们会遇到增益变化问题。 有时会在初始化后一个或两个 ADC 通道显示不同的增益。
如果我们重复几次,它可以再次回到原始值,但更多的巧合。

我们是否可以手动设置一些寄存器来纠正此行为?

ADC ADS54J66 和 ADS54J40 在数据表中记录了一些寄存器(例如):

ADS54J40:

6800h、F7h:数字复位
6100h、68h:REEZE Corr |直流失调电压校正 BW |直流失调电压校正 BW |直流失调电压校正 BW |直流失调电压校正 BW |旁路校正|始终写入 1 | 0
偏移读取页面(页面 SEL1 = 0000h)
6100h、74h:ADC0_CORR_INT_EST
6100h、76h:ADC1_CORR_INT_EST
6100h、78h:ADC2_CORR_INT_EST
6100h、7Ah:ADC3_CORR_INT_EST
6100h、78h:IL 发动机冻结二级控制(位 0)

偏移量加载页面(页面 SEL1 = 0500h)
6100h、00h:ADC0_LOAD_INT_EST
6100h、04h:ADC1_LOAD_INT_EST
6100h、08h:ADC2_LOAD_INT_EST
6100h、0Ch:ADC3_LOAD_INT_EST


ADS54J66:
6100h,18h:IL 旁路、0b11
6100h、68h:0|直流校正 DIS、0b11 | 0