This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:尺寸

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574903/ads127l01evm-dimensions

器件型号:ADS127L01EVM


工具/软件:

我想知道尺寸。

下面列出了宽度和高度 (W/H)、但我需要垂直高度。

电路板上的哪个元件最高、确切高度是多少?

ADS127L01EVM:ADS127L01EVM — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Chiaki Tanaka、

    ADS127L01EVM 上最大的元件是输入的端子块、接头和 SMA 连接器。 它们看起来都大致相同。 您可以查看用户指南中的 BOM、以识别器件型号并确定每个元件的高度

    但是、您为什么需要这些信息? 该电路板仅用于评估、不适用于生产或测试系统、因此我不知道为什么其高度对您很重要

    -布莱恩