This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:LM98714 时钟输出

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574124/lm98714-lm98714-clk-outputs

器件型号:LM98714


工具/软件:

您好:

您好、 在从模式下工作 LM98714(使用 SH_R)时、是否可以让 CLK 输出内部信号采样和 CLPIN。

像素时钟的使用方式一样、i、m 看到内部 ADC 时钟是否也是一样?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM98714 没有 可 输出这些信号的特殊模式。

    BR、

    典和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、它意味着下一个寄存器是什么?

    它指示:“允许在其中一个传感器时序控制上观察采样和钳位时序信号
    输出。“

    此致。