This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:数字输入电压电平

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574014/tx7332-digital-input-voltage-level

器件型号:TX7332
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

根据 TX7332 数据表、当 AVDD_IO = 1.8V 时、数字高电平信号的最小电压为 1.35V、但未明确指定最大电压限制。 可以使用 5V 数字信号作为控制输入吗? 如果没有、您能否推荐一些 合适的 5V 至 1.8V 电平转换芯片?

谢谢你,我期待着你的答复。

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    感谢您与我们联系。 对于上述 VIH 参数、最大值等于 AVDD_IO 电源。  有关电平转换的详细信息、请参阅 SN74LXC8T245 器件的数据表。

    谢谢。此致

    Savyan