This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3549:ADC3549 和 ADC3569 供货情况

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3569, ADC3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574329/adc3549-adc3549-and-adc3569-availability

器件型号:ADC3549
主题中讨论的其他器件:ADC3569

工具/软件:

我对去年发布的 ADC3549 和 ADC3569 器件非常感兴趣、但没有分销商可用、TI 网站不会列出样片。 这些器件现已上市吗? 如果不是、什么时候会是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当我登录我的账户时、我在 TI.com 上看到了库存。 你可以发送屏幕截图到 daltonstringer 在 TI.com 和我会检查我们的商店团队为什么它没有显示任何库存给你.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dalton:

    我不知道可以直接通过 TI.com 订购器件、猜我这些天已经陷入到分销商的困境。 我现在看到了、谢谢。 当它说没有样品可用于这两种情况时,也感到困惑 — 为什么会这样?

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、经销商何时会有库存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、因为这些设备价格高、所以它们不包含在样片计划中。 这些设备是新设备、因此远端可能尚未完成库存订单。 如果您有兴趣让 TI 现场应用工程师就项目潜在支持事宜联系您、请给我写一封电子邮件、我会与您联系。