This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408:电源崩溃 — 断电时序

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE20408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574172/afe20408-power-supply-collapse---power-down-timing

器件型号:AFE20408


工具/软件:

一种寄存器配置方案、可在突然断电期间使用 afe20408 GaN 偏置控制器芯片的自动断电功能满足 GaN 功率放大器的断电序列要求。


数据表图 5-38 和 5-40 中 VSS 和 Vdd 的时序数据崩溃显示 PAON 和 DACA1 的同时变化(用作钳位设置的 Vgg 夹断)。 我想问一问、这是 GaN 功率放大器的适当关断时序。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Inho Hwang、

    如果 AFE20408 失去 VDD 或 VIO 电源、所有 DAC 和 OUT 输出将立即钳位到 VSS 电压、并将关断 PAON。 如果器件断电 VSS 电源、DAC 和 OUT 输出将钳位到 VSS 并跟随接地电压。 如果 PA 仍处于导通状态、则关闭 VSS 电压可能会很危险。 请遵循以下步骤以执行正确的停机步骤:

    1) 将 DAC/OUT 设置为您的夹断电压。  
    2) 如果您使用 PAON、请将其关闭。 关闭漏极电压或以其他方式将其与 PA 分离。  
    3) 安全关断 PAON 后、您可以关闭 AFE20408 的电源。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 但是、我需要的不是正常的关断过程。

    我正在寻找一种方法来防止 GaN 功率放大器在突然断电时损坏、而不是在正常的关断过程中损坏。

    例如、我尝试设计一个即使电源开关在开发和测试期间意外关闭而不执行关断程序的情况下也是安全的 GaN 放大器偏置控制器。


    查看数据表中的 Vdd、VSS 和 Vio 崩溃图、可以看到 PAON 信号变为低电平、OUT 信号同时由 DACA1 钳制。 如何确保 OUT 信号首先被 DACA1 钳制、然后 PAON 变为低电平?

    谢谢

    黄仁浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    没有特殊配置可以防止电源关断同时钳制 PAON 和 OUT 引脚、因为任何电源损耗都会自动将器件设置为复位状态。 您可以尝试在 PAON 引脚的输出端添加一个电容器。 添加一个开关可能会强制 PAON 以比 OUT 开关慢的速度崩溃。 不过、这会导致 PAON 需要更长时间才能完全开启。

    谢谢、
    Erin