This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12:DAC39RF12EVM GUI 中需要仿真模式的问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12EVM, TSW14J59EVM, DAC39RF12, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564815/dac39rf12-issue-requiring-simulation-mode-in-dac39rf12evm-gui

器件型号:DAC39RF12
主题中讨论的其他器件: TSW14J59EVMADC12DJ5200RFEVM

工具/软件:

您好:

我当前正在使用 DAC39RF12EVM 板、该板通过 TI GUI 连接到 TSW14J59EVM 板。
根据用户指南、我已验证电源、跳线设置和时钟输入、并且 GUI 正确显示 FPGA 编号和 DAC 板类型。

但是、除非我选中“Simulation Mode“选项、否则 GUI 不会继续执行下一步。
即使实际连接了电路板、我似乎必须继续启用此模式、我想知道是否预计会出现此行为。

如果有任何其他步骤(例如安装所需的 USB 驱动程序或更改 TSW14J59EVM 板上的跳线设置)、请建议执行。

此外、目前无法访问 TI 网站上的 DAC39RF12EVM 产品页面以及器件型号 DAC39RF12EVM 不会出现在搜索结果中。
因此、我将问题发布在 DAC39RF12 器件下。

谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、  

    您是否可以尝试断开 EVM 与 PC 的连接、重新连接、然后等待大约 10 秒? 有时 FTDI 驱动程序出错。 两个序列号相同、一端为 C 这一事实表明 FTDI 驱动程序 可能发生了错误。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我已按照您的建议尝试断开和重新连接 EVM、但问题仍然存在。
    我还在不同的 PC 上测试它,同样的行为也发生在那里。

    对于其他上下文、我还使用 ADC12DJ5200RFEVM 。 据我理解、其 GUI 也通过 FTDI 进行通信、我在使用 ADC 板时没有观察到任何连接问题。

    我也做了一个 全新重新安装 FTDI 驱动程序 (已删除现有的驱动程序并安装了当前的 Windows 驱动程序安装程序)、但行为没有改变。
    您是否有推荐的 FTDI VCP/D2XX 驱动程序版本 这个 EVM/GUI 的 GUI? 如果没有、是否有 其他步骤 您会提出建议吗?

    我的操作系统详细信息: Windows 11 Home 24H2 (Build 26100.6584)

    感谢您的支持。

    此致、
    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kim、  

    我在 PC 上看到过几次此错误。 它在我的 PC 上似乎是间歇性的、这使得调试变得困难。  这与 FTDI 驱动程序中的延迟有关、我们需要在我们最后进行修复 我对这种失望深表歉意。 当偶尔出现此错误时、我发现重新扫描几次、并可能从 PC 上拔下、然后在中重新拔插通常可以解决问题。 听起来您还没有运气?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您能不能让我知道是否可以下载您的团队当前使用的 FTDI 驱动程序版本?