This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43701:无输出问题

Guru**** 2811515 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574389/dac43701-no-output-issue

器件型号:DAC43701


工具/软件:

尊敬的团队:

客户调试 DAC43701、在上电后主动执行软复位、然后读取 D0 寄存器。 读取的数据为 0x0014、然后将 DAC-PDN 配置为 00
配置 MARGIN_Ligh 和 MARGIN_Low
然后配置 DACDATA 寄存器、完成后、引脚输出无输出
您能帮助我确定问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    看起来您正确地读取了 D0 寄存器。 如果您读回 DAC PDN 位和 DAC_DATA 寄存器、您是否会看到写入的数据?  

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    感谢您的答复

    是、读取的值是写入的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    此外、我是否可以询问是否提供了一个示例程序来实现与电压值相对应的单个 DAC_OUT 控制输出、便于客户进行调试? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    我认为除了 EVM 和 EVM GUI 之外我们没有任何示例程序。 您是否对 NVM 进行了任何编程? 启动器件时、我写的内容如下:

    0xD1 = 0x0000
    0x21 = 0x0800

    这让我可以在 DAC 输出上看到中量程电压。

    谢谢、
    Erin