This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:DDC IQ错位

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1575327/adc12dj5200rf-ddc-iqmisalignment

器件型号:ADC12DJ5200RF


工具/软件:

您好:
我面临着一个关于 adc12dj5200 的 DDC 的问题:在解码 ADC 的 IQ 数据后,我绘制了 I+JQ 的星座图,并注意到它有时不是一个完美的圆圈。 这是否表明我的 I 和 Q 数据未对齐? 如何解决此问题?
此外、我尝试读取了 JESD204B 的 BUFFER_ADJUST 值、该值为 0。 这是否正常?我的寄存器配置如下所示:

24'h0000B0、//SOFT_RESET、最后自行清除 750ns
24'h002B15、//所有时间默认值
24'h02A230、//所有时间设置
24'h02C200、//不会屏蔽所有警报
24'h020000、//JESD_EN = 0
24'h006100、//CAL_EN = 0
24'h0220CA、//FREQA0
24'h022139,
24'h0222D9、
24'h022349,
24'h020110、//JMODE = 16
24'h02020F、//K=16
24'h020500、//TEST_MODE、0:normal
24'h006001、//所有时间默认值
24'h021500、//选择 4 个 NCO 中的哪一个用作活动 NCO。[3:2] CSELB 和[1:0] CSLA。 范围:0-3 00:对 CHA 和 CHB 使用 nco0
24'h020400、//8b/10b OFFSET_BINARY USE_syncse_pin:all time 默认值
24'h002920、//设置 sysref_recv_en =1
24'h002960、//set sysref_proc_en = 1 且 sysref_recv_en = 1
24'h002970、//set sysref_proc_en = 1 且 sysref_recv_en = 1、放大 sysref 窗口状态、较小的延迟
24'h002969、//根据 sysref_pos 设置 sysref_delay
24'h006101、//CAL_EN = 1
24'h020001、//JESD_EN = 1
24'h006C00、//CAL_SOFT_TRIG = 0
24'h02C100、//警报标志、如果=1.警报激活
24'h006C01、//CAL_SOFT_TRIG = 1;格式 0 至 1 表示 CAL_TRIG 生成、开始校准。

延迟 100 μ s


24'h021902,
24'h021903

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我有一个问题:如果与 I 通道信号对应的 4 个通道的 BUFFER_ADJUST 值不等于与 Q 通道信号对应的 4 个通道的值、这是否会导致问题? 因为我注意到只有当我的 I 通道和 Q 通道的 BUFFER_ADJUST 值完全相等时、星座图才是一个完美的圆、但我不理解这两者之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 xixin,我给您发送了一封私人消息,其中包含一个请求,然后我们才能继续。