This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474-SP:询问外露焊盘

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5474-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574867/ads5474-sp-inquiry-about-exposed-pad

部件号:ADS5474-SP


工具/软件:

您好:

我的客户对 ADS5474-SP 外露焊盘有一些疑问。

问题 1:  在为外露焊盘设计 PCB 时、镀金是否是一项强制性建议?

问题 2: 外露焊盘和 PCB 焊盘之间的建议焊接接触比是多少?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    问题 1:  在为外露焊盘设计 PCB 时、镀金是否是一项强制性建议? rr:否

    问题 2: 外露焊盘和 PCB 焊盘之间的建议焊接接触比是多少? rr:我不确定我是否理解这个问题? 您认为应该在 PCB 上涂抹多少焊锡膏才能使器件的外露焊盘可靠连接?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的答复。

    rr:不确定我是否理解这个问题? 您是指应在 PCB 上涂抹多少焊锡膏才能使器件的外露焊盘可靠连接?

    客户询问  SMT 之后 ADS5474-SP 外露焊盘与 PCB 焊盘之间的建议焊接接触比是多少。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我认为我们没有关于这个比率的具体数据。 最好在整个期间都有足够的覆盖范围、从而确保 PCB 和器件之间具有可靠的电气和热连接。

    抱歉、我们没有确切的数字。

    我假定客户会问的唯一原因是他们是否计划更改或修改电子邮件。 如果是、请反对。

    此致、

    Rob