This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:数字 IO 输入电压范围

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1575801/ads7950-digital-io-input-voltage-range

器件型号:ADS7950


工具/软件:

您好团队:

当+VBD = 1.8V 时、输入 VIL、max 是多少? 数据表未指明该值。

此外、3.3VBD = 0.4V 时的 VIL、max 是否确实如此。 此值来自数据表、但该芯片具有 CMOS 输入逻辑、因此我假设 VIL、max 应该类似于 0.3*VBD。

此致、

Y. Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当+VBD = 1.8V 时、VIL 为+VBD 的 20%、即 0.36V。

    数字电平不同于标准、因此应保留从数据表中获取的值。 这些最大值由设计保证。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 大有裨益。