This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:ADS52J90 的推荐 JIG 板设计

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569152/ads52j90-recommended-jig-board-design-for-ads52j90

部件号:ADS52J90


工具/软件:

您好的团队、

我们将设计一个使用四个 ADS52J90 评估板的 JIG 板。 关于夹具板、我计划在一个板上安装 64 个通道、我想评估每个通道的噪声、线性度、动态范围和频率特性。 我们计划对采集的数据使用嵌入式 FPGA 的内部逻辑分析仪、但由于最好是一次采集数据、我们一直在考虑一个可以输出多个通道的器件。

您对于制造此夹具板是否有任何设计、技术文档或建议?

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    您能支持这一点吗?

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考 EVM 获取第一个切割设计建议。

    此板的用途是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    这就是目的。

    关于 JIG 板、我计划在一个板上安装 64 个通道、我想评估每个通道的噪声、线性度、动态范围和频率特性。

    我们已经开发了一款具有 4 个 ADS52J90 (64ch = 16 通道 x4) 的电路板。 为了评估此电路板、我们计划制作一个 JIG 板。 我想知道 JIG 电路板是否有一些参考设计、文档、提示等。

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 除了 EVM 外、我们没有任何参考设计。