This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:在±2.5V 下使用 ADS1299 时、VREFP 是否必要?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573761/ads1299-is-vrefp-necessary-when-using-the-ads1299-at-2-5v

器件型号:ADS1299


工具/软件:

我计划使用 AVDD:+2.5V、AVSS:–2.5V。

当使用“直流共模= GND“的输入信号时、我是否需要使用 VREFP?

或者应该将 VREFP 连接到 GND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    VREFP 是 ADC 正基准电压、用于模数代码转换。 此 ADC 基准电压决定了 ADC 可测量的最大差分信号振幅。 在使用内部基准电压时、VREFP 必须通过 10µF 电容器旁路至 VREFN。 VREFN 也必须连接至 AVSS。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑以下连接。

    在这种情况下、理解这是“内部基准电压“是正确的吗?
    在这种情况下、了解 ADC 可以在最大输入为 0±2.5V 时使用是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    是的、上图显示了使用内部基准电压的电路。

    ADC 的差分输入范围由基准电压定义、而不是由模拟电源定义。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍洛·瑞安·安德鲁斯 — 圣

    我知道它是在“内部基准电压“下工作的。

    我误解了它在 AVDD 和 AVSS 之间运行、但内部基准电压是多少?

    增益计划为 24dB、但由于我需要进行一些计算、我将假设它为 0dB。

    它会是 0±2.5V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    ADS1299 中的内部基准为 4.5V。 因此、ADC 满量程范围定义为±4.5/增益。 请注意、我们的 PGA 增益以 V/V 为单位指定、而不是以 dB 为单位。 Slight smileμ s

    每个引脚 (INxP 或 INxN) 上的绝对电压受 AVDD 和 AVSS 限制。

    此致、

    Ryan