This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:ADC3669EVM Rev C 转换器和其他问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1575845/adc3669evm-adc3669evm-rev-c-dongle-and-other-issues

器件型号:ADC3669EVM
主题: TSWDC155EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我最近购买了 ADC3669EVM、看起来像是修订版 C。当我今天查看时、有关如何在线使用它的文档是修订版 B。 首先、我的软件包中没有任何 JTAG 软件狗。 这是否从修订版 B 更改为 C? 第二、我更改了 FPGA 板、但后来意识到这是 REV A 手册的一部分。 这是否意味着作为修订版 C 的一部分、这些更改不是必需的? 如果是、我是否需要重新放置电阻器、或者它是否仍然有效?

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    请给我们发送 ADC3669EVM 的图片。

    您使用什么 FPGA 板进行数据采集? Xilinx 开发套件或 TI EVM?

    此外、JTAG 软件狗通常附带 TI 数据采集 EVM、例如 TSWDC155EVM。 这是我们目前使用的数据采集平台。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 ADC3669EVM 卡的图像

    我已直接从 TI 购买 TSWDC1555EVM。 它也没有附带任何加密狗。 我相信这是您在手册中使用的电路板。

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    感谢您的 pic。 让我关闭此帖子、我将通过电子邮件与您联系、以便我们向您发送加密狗。

    此致、

    Rob