This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:任何计划以不同的封装提供此器件

Guru**** 2930960 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, ADS131A02, ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1575860/ads131a02-any-plans-to-offer-this-part-in-a-different-package

器件型号:ADS131A02
主题中讨论的其他器件: ADS131M02、ADS131M06

工具/软件:

您好、

我正在考虑将此器件用于新设计、但没有太多的布板空间可供使用。 是否有任何计划将此器件采用 QFN 5x5mm 等不同的封装? TQFP 的封装尺寸为 5mm x 5mm、但如果使用这些引脚、封装外形尺寸为 7mm x 7mm。  

此致、
James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    遗憾的是、我们目前没有任何计划以更小的封装发布 ADS131A02。
    如果 ADS131M02 符合您的应用要求、您可以查看采用 3mm x 3mm QFN-20 封装的 ADS131M02。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joachim、

    感谢您的答复。 遗憾的是、ADS131M02 没有外部基准选项、这也是我设计的一项要求。 但是、我将考虑使用 ADS131M06 的另一个实例、尽管这个特定用例仅需要 2 个通道、但我已在该设计中使用了该实例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您非常欢迎 James、听起来不错。

    非常感谢您为您的设计考虑我们的 ADC、
    Joachim Wuerker