This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960PEVM:无法安装 AFE4960PEVM 的 USB 驱动程序。

Guru**** 2888820 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960PEVM, AFE4960P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1575496/afe4960pevm-i-cannot-install-the-usb-driver-of-the-afe4960pevm

器件型号:AFE4960PEVM
Thread 中讨论的其他器件: AFE4960P

工具/软件:

您好、我已安装 AFE4960PEVM 软件。  

 1) Bio-Sensing_installer

 2) AFE4960PEVM_INSTALLER

不过、我使用 USB 电缆连接了 AFE4960PEVM 和 PC、但未检测到 AFE4960PEVM。

仅检测到两个 USB 串行端口。

并且无法更新 USB 驱动程序。

如何解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kiseok、

    由于 AFE4960P 受保密协议约束、我们通过电子邮件继续进行此对话。

    此致、

    Payton