This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320:是否有类似器件具有相似的低 REF 电压但更快的采样率?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8320, ADS8862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574789/ads8320-is-there-a-similar-part-that-has-a-similar-low-ref-voltage-but-faster-sampling-rate

器件型号:ADS8320
主题中讨论的其他器件: ADS8862

工具/软件:

多年来、我们一直在其中一款产品上使用 ADS8320。 该元件具有一个独特的特性、允许 REF 电 压在 500mV 至 VCC 范围内。  但是、采样率 只能高达 100KHz。

ADS8320 已上市多年。  我想知道是否有较新的 16 位 ADC 可以保持相同的 REF 电压范围并能够以更高的频率进行采样。

我已经检查了 ADS8862、该器件可以在 680KHz 下采样、但要求 REF 电压至少为 2.5V。   

是否可以用一些 16 位 ADC 替代值来将 REF 电压的低端保持在 500mV、但以 400kHz 甚至 200kHz 的频率进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    感谢您的发布。 让我看看我们的产品系列、再就此向您回复。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    要考虑的一些器件:

    • ADS8327:Vref 低至 0.3V、采样率为 500KSPS
    • ADS8329: Vref 低至 0.3V、采样速率为 1MSPS

    此致、

    Samiha