This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7056:零延迟产品

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573766/ads7056-zero-latency-products

器件型号:ADS7056
主题:ADS7891 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我选择了 ADS7056IRUGR 作为 LTC2313ITS8-14 的替代产品。 不过、ADS7056IRUGR 具有延迟。

您能否介绍一款符合以下规范且具有零延迟的产品?

14 位、2MSPS 或更多、SPI、小于 LTC2313ITS8-14、内置基准、 单端

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我将与我的团队协商什么是可以接受的。 一般来说、我认为 SPI 接口会引入延迟、因为转换是串行方式发送的。 并行接口应具有更低的延迟。

    首先、您是否能够分享正在构建的需要低延迟的系统? 就“零延迟“器件而言、ADS7891 似乎是描述中最合适的选择。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel-San:

    感谢您介绍并行产品。

    但是、客户希望 SPI 通信、并且如果可能、与当前产品相同。 是否有用于 SPI 通信的产品具有零延迟和数据时序?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对此线程的延迟表示歉意。 遗憾的是、SPI 接口会在转换采样和可供读取之间引入一些延迟、因此我认为没有任何真正的“零延迟“。

    您可以提供任何其他要求吗? 是否有其他可供他们选择的替代方案?

    此致、
    Joel