This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219:电源抑制比

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219, ADS9117, ADS9118, ADS9119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573307/ads9219-power-supply-rejection-ratio

器件型号:ADS9219
主题中讨论的其他器件: ADS9117ADS9118ADS9119

工具/软件:

您好、
我正在设计一个  ADS9219(或他的一个变体)电路板

该器件需要两个电压轨:

  • 在文档中将 AVDD_5V 标识为模拟电源
  • DD_1V8 可以解释为数字、但旧文档将其分为数字和模拟两种。

评估板没有风险。 它对每个电源轨使用专用 LDO。 这对  1v8 铁路来说是特别浪费的能源。

 DD_1V8 电源轨的模拟元件是什么? 我假设这是 LVDS 信号。 我还假设这里的噪声可能会 影响时序。

有关这些电源轨是否有 PSRR 数据或任何建议?
我 打算使用与 FPGA 共享的直流/直流转换器 1v8 电源轨。 我要添加无源滤波、
使用具有无源滤波的直流/直流转换器 5V 也是不错的做法、但我不敢在没有数据的情况下这么做。 我计划使用内部基准。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruben。  

    我们建议对两个电源和单独耦合使用 LDO、如 EVM 中所示。 您提到过使用内部基准、因此强烈建议使用低噪声源。 是否可以在计划的直流/直流转换器之后使用额外的 LDO?  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、
    那么我必须 LDO 调节 3V3 的 1v8。 这是一个浪费、但 不值得添加专用的直流/直流转换器。
    对于 5V 电压轨、我在设计时已经使用了 LDO。

    谢谢

    不相关:
    ADS911x 数据表的特性部分提供了勘误表。  ADS9118 和 ADS9117 的功率  值是应该功率的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruben、  

    我明白。 遗憾的是、1.8V 电源需要 LDO。   PMIC 建议是否有用?  

    或者、您能否分享有关系统要求的更多信息、以帮助找到合适的 ADC?  

    感谢您提请我们注意 ADS911x 数据表的特性部分。  该器件是 ADS9219 的单通道版本、在该器件中、功率值被描述为“mW/通道“、因此这些值将减半。 在过渡到 1 通道时、ADS9119 已正确更新、而 ADS9118 和 ADS9117 未正确更新。 我将把此信息提交给内部团队、以便在下一次数据表更新中进行更改。  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yolanda
    您可以认为问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruben、

    我想向大家询问有关此应用的更多问题。 我可以直接向您发送电子邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taiwo
    是的、您可以向我发送电子邮件。