This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何与 EEG 配合使用

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573998/ads1299-how-to-use-with-eeg

器件型号:ADS1299


工具/软件:

我想将 ADS1299 与 EEG 配合使用。

我计划将 INxN 连接到耳瓣电极、将 INxP 连接到测量电极。

能否将 PGAx 用作差分放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    只要差分电压和绝对电压处于所需范围内、ADS1299 就可以测量电极的任何布置。 PGA 将始终传递共模信号并放大差分信号。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍洛·瑞安·安德鲁斯 — 圣

    计划的 AVDD:+2.5V、AVSS:–2.5V 超出了“差分和绝对电压“范围、因此理解为 0±2.5V 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    如果两个输入引脚都以 0V 共模电压为中心、则可以测量±4.5V 的差分信号 (INxP - INxN)。 例如、INxP 和 INxN 上的差分正弦波输入信号。 每个引脚上的振幅将±2.25V、INxP 和 INxN 将相差 180 度。

    此致、

    Ryan