This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2904:阻抗

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1576378/dac2904-impedance

器件型号:DAC2904


工具/软件:

尊敬的专家:

我想知道 DAC2904 数字输入引脚是否需要阻抗匹配。

我想知道如果数字数据输入需要阻抗匹配、如何确定芯片内部的阻抗大小、以及如何在输出电流时确定芯片的输入阻抗大小。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    DAC2904 是基于 CMOS 的输入。 因此、只要 FPGA 或 ASIC 使用基于 CMOS 的驱动器驱动它、就不需要阻抗匹配