This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121C081:对 DAC121C081 的技术支持

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC121C081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1570195/dac121c081-the-techonolgy-support-for-dac121c081

部件号:DAC121C081


工具/软件:

您好、

我们在我们的工程中使用 DAC121C081、现在请告知 对于该芯片上的高速 (3.4MHz) 模式电路是否有任何重要影响?  

我们目前面临的问题是、在特殊情况下调整 I2C 输入可能会导致芯片在刷新数万次后无输出。

下面是我们的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您能否确认 I2C 的时序符合我们的 3.4MHz 规范?

    您是否能够在示波器发生故障事件期间捕获数字输入?

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhang、

    除了 Paul 的注释外、您还应检查器件是否已进入高速模式。  对于 I2C 高速 (HS) 模式、需要首先发送控制器代码以确保器件为 Hs 模式做好准备。 之后、您应该能够在 Hs 模式下进行接收和发送。

    您能否展示 Hs 模式下的发送和接收的示波器图? 一旦器件在 Hs 模式下接收并发送回数据、您需要确保微控制器不发送停止条件。 停止条件将使器件退出 Hs 模式并且器件返回快速模式。 在微控制器发送 Hs 模式后、您可能会丢失通信。

    理想情况下、您可以使用逻辑分析仪检查与器件的所有通信、但示波器可能会起作用。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的支持。

    以下是我们的 I2C 波形:

     我们 将比较不同 SDAs 的上拉电阻器和 FPGA 驱动能力。

    只有我们当前使用的具有 2K 和 12mA 驾驶功能的版本才会有任何问题。

    您能帮助我检查 是否有任何分析方向吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhang、

    在图中、SDA 线路的上升时间似乎有点慢。  在 DAC121C081 中、VIH 电平为 0.7* VDD。 在此图中、VDD 看起来约为 3.3V、这意味着 SDA 需要达到 2.31V、以确保输入被视为有效高电平。

    为了使 SDA 更快、您需要更高电流的上拉电阻、这可能意味着 2kΩ 上  拉电阻太小、并且 1.1kΩ 上拉电阻提供足够的电流来更快地上拉节点。 如果可以减小总线上的电容值(尽管很大的总线电容是寄生的并且来自电路板的布局布线)、则可以保留 2kΩ 电阻器。

    我们通过 以下链接(I2C 基本指南)获得了有关 I2C 的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa565

    应用手册第 25 页简要介绍了电气特性。 最后、从第 28 页开始简要讨论上拉电阻器的大小。

    Joseph Wu